Akıllı Durum İzleme

Kestirimci bakım konusunda bütünsel bir yaklaşım

 

Kestirimci bakım

Üreticiler küresel rekabete yanıt vermek için makine kullanılabilirliğini artırmak ve planlanmamış kesintileri azaltmak ihtiyacı içindedir. Bunların sağlanması bakımı yönetmekte ve güvenilir üretimi en üst düzeye getirmeye yardımcı olacak teknikler gerektirir. Durum izleme, tesis bakımı için kesinti süresini en azda tutarken optimum sistem performansı sağlayan öngörüye dayalı bir yaklaşım sunuyor.

Mitsubishi Electric Smart Condition Monitoring (Akıllı Durum İzleme, SCM) çözümü ayrı ayrı sistem bileşenlerinin durumunu izlemek için entegre bir yaklaşım sunar ve tüm tesisin sistem sağlığının izlenmesi için bütünsel bir yaklaşım sağlar. Müstakil sensörler makinede dahili bir 'trafik ışığı' uyarı göstergesi fonksiyonu sağlar. Aynı zamanda daha kapsamlı izleme ve derinlemesine analiz için birden fazla sensörden gelen düz metin biçimindeki bilgiler Ethernet üzerinden akıllı sensör kontrolörüne aktarılır.

Yararları ve fonksiyonları

Operasyonel yararlar

Sensör kontrol sistemine birden fazla sensör bağlanması, ilgi gereken durumlara ilişkin uyarılar verecek şekilde tanımlanan bir dizi alarm şartı ile kontrolörün, norm dışında kalan çalışma kalıplarını analiz edebilmesini sağlar.

SCM analizi ayrıntılı teşhis sağlar, ek ölçümlerin alınması gereken yerler için öneriler sunar, kaynak nedeni belirleyerek bakım personeli için daha hassas hata tanımlama sağlar ve hatta personele sunulan açık metin mesajları ile hangi düzeltme eylemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine dair tavsiyeler bile sunar. Bu bilgiler tesis genelindeki sistemlerin tamamında sürekli trend analizi gerçekleştirilecek şekilde ağ üzerinden üst düzey sistemlere aktarılabilir.

  • Arıza öncesinde öngörülen bakım ayı
  • Makinenin güvenilir çevrimiçi izlenmesi
  • Akıllı işlem izleme
  • Kolay kurulum
  • Sezgisel kullanım
  • Geçmiş verilerin uzun süreli depolanması
  • Esnek, genişletilebilir sistem
  • Makine teşhisine göre eksiksiz hizmet

İşlevsellik

Smart Condition Monitoring sistemi kestirimci bakıma yardımcı bir dizi fonksiyonu destekler:

  • Kusurlu yatak tespiti
  • Dengesizlik saptama
  • Hatalı hizalama
  • Yağ saptamasının olmaması
  • Sıcaklık ölçümü
  • Kavitasyon saptama
  • Faz hatası tanıma
  • Rezonans frekansı saptama

Uygulamalar

The Smart Condition Monitoring system overcomes the limitations of traditional sensors. Although these indicate a developing problem on an individual machine, they give no detail about what the problem could be or how serious it might be. The SCM system provides an improved solution for:

  • Elektrik motorları
  • Redüktörlü motorlar
  • Vakum ve sıvı pompaları
  • Vantilatörler ve fanlar
  • Vites kutuları
  • Kompresörler
  • İş milleri ve takım tezgahları
  • Ayırıcılar ve süzme kapları

Hazır oluşturulmuş Smart Condition Monitoring Kitleri ile Mitsubishi Electric mevcut uygulamalara kolay entegrasyon için güçlü komple çözümler sunar. Standart izleme yaklaşımları ile karşılaştırıldığında modüler Tak Çalıştır sistem sadece sıcaklık gibi klasik makine verilerini değil titreşime bağlı parametreleri de analiz eder.

Mitsubishi Electric üç farklı kit sunmaktadır:

SCM Kit DRIVES, 2 sensöre kadar entegrasyon ile daha düşük güç aralığı için
SCM Kit COMPACT, 6 sensöre kadar
SCM Kit MODULAR, 14 sensöre kadar ve daha fazlası için

Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

SCM Kit-DRIVES kalıcı montaj ve mevcut uygulamalara entegrasyon için hazır entegre bir durum izleme çözümü sunar. Bu üç güçlü bağımsız bileşenin kombinasyonu sayesinde mümkün olmaktadır; frekans inverteri, operatör ekranı ve hazır titreşim sensörü. Sistem dahilindeki inverter, tüm sürücü görevleri için kullanılabilir. Sistem, iki sensöre kadar genişletilebilir. Durum izleme alanında uzman bilgisi gerektirmeden, ekrandan tak çalıştır şekilde kolayca kurulur.

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

Kolay karar. SCM Kit-1 COMPACT; SCM çözümlerimizden biridir, yüksek katma değer sunar ve masraflı kesintileri azaltır. Bir titreşim sensörüne sahip yeni veya mevcut uygulamalar için tamamen önceden yapılandırılmış bir durum izleme çözümüdür ve opisyonel olarak altı adede kadar sensör ile genişletilebilir.

Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Kolay karar. SCM Kit-1 MODULAR XL; SCM çözümlerimizden biridir, yüksek katma değer sunar ve masraflı kesintileri azaltır. Tek bir titreşim sensörüne sahip yeni veya mevcut uygulamalar için tamamen önceden yapılandırılmış bir durum izleme çözümüdür ve opsiyonel olarak on dört adede kadar sensör ile genişletilebilir. Çözüm, önleyici bakımı için düz metin alarm mesajları ile bakım önerileri, zaman bilgisi ve durum / teşhis ekranı sunuyor. Yerel ağda veya harici yönlendiriciler üzerinden VNC sunucu desteği ile uzaktan görselleştirmenin yanı sıra çift yönlü sürekli veri işleme özelliği ile Endüstri 4.0 desteği de sunulan olanaklar arasındadır. Paket önleyici bakım amaçlandığında iyi bir yükseltme olanağı sunar.

Mitsubishi Electric, üretim hatları ve daha büyük sistemler gibi on dörtten daha fazla sensöre sahip uygulamalar için, proje tabanlı SCM çözümleri sunmaktadır. Bu gibi durumlarda, lütfen Mitsubishi Electric satış temsilcinizle iletişime geçin.