Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

GOT2000

Grafik Operatör Terminallerinde sonraki seviye

GOT2000

Gelişmiş işlevsellik

Mitsubishi Electric, cihazın ve hat durumunun operatörce kontrolü ve izlenmesini optimize etmek için tasarlanmış GOT2000 serisi ile HMI'lar için çıtayı yükseltti.

Büyük ölçüde artırılmış performans, gelişmiş fonksiyonlar, diğer otomasyon cihazlarına kesintisiz bağlantı ve son derece sezgisel tablet benzeri çalışmanın yanı sıra yüksek kaliteli grafikleri ile GOT2000 serisi, geniş çeşitlilikte uygulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir dizi model ve boyut sunmaktadır.

Geliştirilmiş işlevsellikleri ile, bu HMI'lar arıza süresini azaltmak, basit hatalar sonrasında hızlı bir şekilde düzelmek, artan kullanılabilirlik ve üretim verimliliğini yükseltmekte yardımcı olacak ek özellikler sağlayarak, mevcut yetenekleri izleme ve görselleştirmenin ötesine genişletmektedirler. Ek olarak, yazılım HMI sürümü GT SoftGOT2000; GOT2000'nin tüm özelliklerini bir PC ya da panel bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir.

Birçok cihaza sorunsuz ağ geçidi sağlama

GOT2000; PLC'ler, değişken hızlı sürücüler, servo sürücüler ve robotlar gibi Mitsubishi Electric otomasyon cihazlarına sorunsuz bağlantı sunarak, otomasyon sistemi kurulumlarını basitleştirmektedir. Dahili Ethernet haberleşmesi, kullanıcıların GOT2000'i uzaktan bir PC (VNC Sunucu) ve hatta bir tablet veya taşınabilir terminal üzerinden çalıştırabilmesi anlamına gelmektedir. MES arabirim seçeneği, ağ geçidi PC'leri veya karmaşık programlama ihtiyacını ortadan kaldırarak GOT2000'in, PLC'ler ve diğer otomasyon cihazlarından toplanan verileri doğrudan üst düzey sistem veritabanlarına iletmesine olanak sağlar. Bundan başka GOT2000, kullanıcıların HMI aracılığıyla PC'den herhangi bir desteklenen bağlı otomasyon ürününe bağlanmasını sağlayan "FA transparan" fonksiyonu ile birlikte gelmektedir.

Yararlar

Ölçüt oluşturan performans

Yeni yüksek hızlı işlemciler; günlük, komut dosyası, alarm veya cihaz veri iletimi gibi yüksek yüklü faaliyetler sırasında bile duyarlı HMI operasyonları sunar. İzleme hızı ve önyükleme süresi bir önceki lider GOT1000 modelinden iki kat daha hızlıdır.

Artan bellek boyutu

Yerine geçtikleri modellere göre dört kat daha fazla bellek ile GOT2000 HMI'lar veri kapasitesi ile ilgili herhangi bir endişe olmaksızın esnek ekran tasarımı sağlarlar. Ürün veri sıkıştırma teknolojisine ek olarak standart SD kart kullanımı ile 128 MB'a kadar bellek alanı bunu mümkün hale getirmektedir.

Çok noktalı dokunma/hareketler

GT2000 serisi HMI'lar, elinizde eldiven varken bile çok noktalı dokunma ve hareketler ile tablet benzeri kullanılabilirlik sunar. Ekran hareketleri; daha iyi görselleştirme ve küçük anahtarların kolay kullanımı için kullanıcıların ekranı kolayca büyütebilmesini sağlar. Büyütme sonrasında kullanıcılar ekran boyunca kaydırma yapabilirler. Nesne hareketleri; tarihsel veri listeleri, alarm ekranları, trend grafikleri ve belgeler de dahil olmak üzere belirli nesnelerin büyütülmesi, kaydırılması ve hızlı kaydırılmasına olanak sağlar. GOT2000 ekranları, ‘kilit devre dışı bırakma' ve ‘etkinleştirme’ gibi önemli operasyonlarda iki anahtarın aynı anda çalıştırılması için iki noktadan dokunmaya olanak sağlar. Bu dış panel donanımı için olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Güzel grafikler

GOT2000 HMI'lar, büyütüldüğünde veya küçültüldüğünde bile net kalan iyi tanımlanmış nesnelere sahip temiz ekranlar için 65536 renk sağlar ve geniş bir yelpazede görüntü formatını - PNG dahil - destekler. HMI aynı zamanda farklı boyutlarda anahat yazı tiplerinden bir kütüphaneyi de desteklemektedir.

Gelişmiş haberleşme yetenekleri

Tüm GOT2000 HMI'lar Ethernet, RS232 ve RS22/485 haberleşmesi sunar. SD kartı ve ön ile arka USB portu esneklik sağlar. Seçenekler arasında PC'ler ve tabletler ile haberleşme için kullanıcıların ekran verilerini indirmelerini/yüklemelerini ve FA Transparan fonksiyonunu kullanmalarını sağlayan kablosuz bir LAN arabirimi bulunmaktadır.

Kolay ekran tasarımı

GOT2000 ekranları, ekran oluşturma sürecindeki adımların sayısını büyük ölçüde azaltmak için şablonlar ve örnek projeler kullanma yeteneği gibi özellikler içeren ekran tasarımı amaçlı GT Works3 yazılımıyla tam olarak uyumludur. GT Works3 aynı zamanda yaygın fonksiyonlar, nesneler ve şekiller içeren tam bir paket sunmaktadır. Yardım özellikleri arasında '‘cihaz giriş yardımı' fonksiyonu ve GT Works3 kılavuzları için bir arama sihirbazı da bulunmaktadır.

Geriye dönük uyumluluk

GOT2000 HMI'lar bugünün izleme ve görüntüleme gereksinimleri için gelişmiş bir çözüm sağlamakta ve geriye doğru uyumluluğun yanı sıra yerlerine geçtikleri GOT1000 modellerine göre önemli geliştirmeler sunmaktadırlar: mevcut projeler kolayca yeni HMI'lara taşınabilirken panel boyutları aynı kalmaktadır.

Yatay entegrasyon

Mitsubishi Electric fabrika otomasyon ürünlerinin üstün entegrasyon yetenekleri, PLC'ler, inverterler ve servo sürücüler için parametre ve program yedekleme/geri yükleme; programlama, izleme vb için HMI üzerinden Mitsubishi FA cihazlarına bağlanma amaçlı transparan GOT modu; network teşhis için önceden oluşturulmuş izleme ekranları vb. gibi fonksiyonlarda görülmektedir.

Yukarıya git