Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

Modüler PLC – Motion-Kontrol

Hareketin kolaylığı

Görev

Günümüzde, tamamlama aşamasında hızlı ve güvenilir bir üretim ön plandadır. Bu, makine performansını yükseltmek ve işletime alma ve bakım sürelerini azaltmaya yönelik yeni yollar bulmak için makine üreticilerinin giderek daha fazla yaratıcılık geliştirmek zorunda oldukları anlamına gelir. Bu, basit bir görev değildir.

Bu hedeflere ulaşmanın bir yolu, Servo ve Motion teknolojisinin daha fazla kullanılmasıdır. Mitsubishi Electric, burada yenilikçi Servo tahrik üniteleri ile öncüdür. Auto-Tuning fonksiyonu ile bu tahrik üniteleri pratikte kendi kendine yapılandırılabilir.

Bu Servo sistemler ve yabancı üreticilerin sistemlerinin kontrolü için, System Q, münferit pozisyonlama modüllerinden birden çok ekseni senkronize şekilde kontrol edebilen gelişim sağlayıcı Motion-CPU modüllerine kadar uzanan çözümler sunmaktadır.

Çözüm

System Q'nun benzersiz tasarımı, kullanıcıların bir platforma ait çeşitli CPU modüllerini kullanmasına olanak sağlar. Örnek olarak, Motion-CPU'ları kendi kendilerine ya da PLC, PC ya da proses CPU'ları ile bağlantılı olarak çalışabilir.

Yüksek hızlı Motion ağı SSCNET III üzerinden her Motion CPU'ya maksimum 32 Servo ekseni bağlanabilir. Bir sisteme, maksimum 96 Servo yükseltici bağlanabilen maksimum 3 Motion CPU takılabilir.

Modüler PLC – Motion-Kontrol

Bir Motion-Controller'e ihtiyaç duymayan kullanıcılar için, System Q 13, kontrol edilebilen 1, 2, 4 ya da 8 eksen için bağlantı olanaklarına sahip çeşitli pozisyonlama modülleri sunar. Darbeler, açık kolektörlü çıkışlar ya da diferansiyel çıkışlar ve tabii ki SSCNET III ile yayınlanabilir. Ayrıca, darbe zincirleri ve yüksek hızlı sayaç modüllerinin çıkışı için modüller kullanıma sunulmuştur.

Bu Motion CPU ve pozisyonlama modülü çeşitliliği ile MELSEC System Q, neredeyse tüm Servo üreticilerinin tahrik ünitelerine adapte edilebilir; aynı anda yüksek performanslı Mitsubishi servo tahrik üniteleri ile kombinasyon için optimum duruma getirilmiştir.

Ağlar: Hız ve güvenilirlik

SSCNET, Mitsubishi Electric tarafından geliştirilmiş yüksek hızlı bir Motion ağıdır. Maksimum 96 servo yükseltici ve kontrolörü arasında hızlı ve güvenli iletişim sırasında çok sayıda avantajlar sağlar.

En yeni sürüm, üçüncü nesil yüksek performanslı ürün olan SSCNET III'tür. Maksimum 50 MB/s transfer hızları ve 0,44 ms'lik garanti edilmiş bir Bus çevrim süresi ile bir Tam-Duplex iletişime olanak sağlar. Ve mükemmel senkronizasyonun garanti edilmesi için 96 ekseninin tümü için.

Cam elyaf kabloların kullanılması, elektrikli parazit etkilerine karşı iletişimi tamamen dayanıklı bir duruma getirmiştir. SSCNET III kullanıcıları büyük oranda güvenilirlik ve daha fazla esneklikten kâr sağlar; çünkü yüksek performanslı elektrik motorları da dahil olmak üzere cam elyaf kablolar her yere döşenebilir.

Ürün yelpazesi – Motion CPU modüllerine genel bakış

TipStandart Motion ControllerGelişmiş Motion Controller
CPUMotion Controller
ModülQ172HCPUQ173HCPU
Kontrol edilebilen eksen sayısı832[br](Bir sistemde 3 CPU ile maksimum 96 eksen)
Maks. giriş/çıkışlar4096/8192
Pozisyonlama noktası3200
Program belleği14 kB PLC programı, servo pozisyonlama programı için toplam 543 kB
Bus çevrim süresi0,4ms çevrim süresi (SV13)
Çoklu CPU uyumluluğuEvet - 4 CPU'lu bir sistemde maksimum 3 Motion CPU
Yukarıya git