Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

GX IEC Developer

İnsan ve teknoloji arasındaki bağlantı noktası

GX IEC Developer sadece IEC 1131.3'e uygun bir programlama ve dokümantasyon sisteminden fazlasını sunar. GX IEC Developer, projelendirmeden devreye alma aşamasına kadar geçen süreçte MELSEC PLC sisteminizi destekler ve pek çok özel fonksiyonuyla masraflarının azalmasına ve performansının artmasına yardımcı olur.

Gelişmiş program yapısı ve her bir program bileşeninin performans özelliği sayesinde kullanıcıya yönelik yeni fonksiyonlardan faydalanmanızı sağlar. Yapısal programlama sistemi ve fonksiyon kitaplıkları bu programlama yazılımının gücünü daha da artırmaktadır.

Yukarıdan aşağıya uygulama mimarisi

GX IEC Developer'ın yapılandırma araçlarından henüz planlama aşamasındayken de faydalanabilirsiniz: "Görevler"i, fonksiyon birimlerini, bağımlılık durumlarını, süreçleri ve uygulama yapılarını tanımlayın ve bu bileşenleri grafiksel olarak ekranda görüntüleyin.

Esnek uygulama

İşin mühendislik aşamasında projenizin yapısına göre en uygun programlama dilini seçin.

Fonksiyon birimlerini fonksiyon bloklarının içinde programlayın ve kütüphaneyi organize edin. Bu şekilde; test edilmiş, güvenli ve tekrar kullanılabilir kodlarla çalışma avantajından faydalanabilirsiniz. Teknik bilgilerinizi şifre kullanarak koruyun.

Kontrol bileşenlerinin basit konfigürasyonu

Kontrol bileşenlerinin konfigürasyonu, tablolarda iletişim kutuları ve grafiksel öğelerin desteğiyle hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu, sadece kontrolör CPU'ları için değil, aynı zamanda standart ve özel fonksiyon modülleri için de geçerlidir. Konfigürasyon için artık uygulama programlarına ihtiyacınız olmayacaktır.

Donanımın devreye alınması ve network konfigürasyonu

Özel test ve hata teşhis araçları, kontrolörlerin güncel durumu ve bağlandığınız network’ler hakkında bilgi verir. Durum ve hata görüntüleme, kontrolörler ve çevre birimlerine ait uzak SET/RST fonksiyonları, Live List, Cycle Time, Connection State vb. network fonksiyonları, hataları hemen bulup gidermenizi ve donanımınızı ve network’lerinizi kısa süre içinde devreye almanızı sağlar.

Uygulama programının devreye alınması

Geniş kapsamlı Online programlama fonksiyonları, ayrıntılı ve hızlı monitör görüntüleri, cihaz verilerine grafik tabanlı editörler aracılığıyla doğrudan müdahale etme, manuel ve otomatik adım modunda çalıştırma, müdahale edilen cihaz verilerinin EDM'de (Entry Data Monitor) görüntülenmesi ve daha birçok özellik uygulama programının devreye alınma süresini minimuma indirmektedir.

Devam eden çalışma

GX IEC Developer, çalışma sırasında da bağımsız moddayken veya kontrol odasındaki bir yazılım tarafından çağrıldığında sistem durumuyla ilgili önemli bilgileri görüntüleyebilir.

Kurulum ve bakım

Yukarıdan aşağıya uygulanan mimarisi ve yapısal programlama özelliği, basılı dokümantasyon ve kullanıcı tanımlı yardım desteği, kurulum ve bakım yapmak için gereken bilgilerin minimum düzeyde bir eğitimle hızlı ve güvenli bir şekilde bakım personeline verilmesini sağlar.

GX IEC Developer'ın Özellikleri:

  • Güçlü "Yukarıdan Aşağıya" geliştirme ortamı
  • PLC projesine ve kaynaklara toplu bakış
  • Büyük ve karmaşık projeler için uygunluk
  • Modüler ve kompakt PLC'ler (Q/A- ve FX Serisi) için tek bir programlama yazılımı
  • Esnek program geliştirme becerisi
  • Ürünün kolayca anlaşılmasını sağlayan mükemmel program dokümantasyonu
  • IEC 1131.3'e uygun modern PC yazılım teknolojisi
  • Programlama dilleri FBD, AWL, KOP, AS ve STC
  • Güçlü Offline simülasyon
  • Programda Online olarak değişiklik yapma
  • Fonksiyon blokları (FB, FC)
  • Kütüphaneler
  • Kısa bekleme süreleri
Mitsubishi Electric Turkey - Fabrika Otomasyon Haber bülteni kaydı
BultenKayit
Yukarıya git